This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:CW 基准振荡器输入

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1571343/lmx2820evm-cw-reference-oscillator-input

器件型号: LMX2820EVM
主题: LMX2820 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

我使用 PLL LMX2820 的评估板生成高达 4GHz 的输出频率。

基准输入是来自低噪声振荡器的 100MHz 正弦波、 输出功率约为+9dBm。

下图显示了 LMX2820 配置:

我尝试用 3 个具有不同谐波电平的基准时钟测量 PLL 输出端 4GHz 的相位噪声。

设置 1

基准时钟如下图所示:

下图展示了 PLL 输出端 4GHz 时的相位噪声:

相位噪声正常

设置 2.

基准时钟如下图所示:

下图展示了 PLL 输出端 4GHz 时的相位噪声:

相位噪声不正常

设置 3.

我插入了 2 个低通滤波器 以消除基准时钟的谐波。

下图展示了 PLL 输出端 4GHz 时的相位噪声:

相位噪声正常

因此、全部 3 种设置的压摆率相同、但谐波电平不同。

为什么设置 2 的基准时钟的频谱含量会对相位噪声产生负面影响?  

提前感谢您。

此致、

Matteo Ricci

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    如果您可以提供不同条件下参考时钟的相位噪声图和波形、则更容易判断和集思广益。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我将图像附加到新文件夹中。

    Matteo

    e2e.ti.com/.../TICKET-TI.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    您是否有 100MHz 参考时钟的相位噪声和波形图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    所附图像中显示了 100MHz 基准时钟的相位噪声。

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    这是设置 2 中时钟源的相位噪声吗? 如果可能、您是否可以使用示波器测量设置 2 时钟?

    通常、输入时钟的转换率会影响 PLL 的本底噪声。 由于您说输入时钟是正弦波、因此低通滤波器后、压摆率不应改变、因此相位噪声的下降不是压摆率导致的。

    这可能是校准问题。 您是否可以使用和不使用 LPF 读回 VCO_SEL、DACISET 和 CAPCTRL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    最后一封邮件中的相位噪声与由本地振荡器生成的 100MHz 基准时钟相关。

    我使用示波器测量了设置 2(无滤波器,高谐波)和设置 3(具有低通滤波器,低谐波)的 100MHz 基准时钟、但我没有看到波形有一些很大差异:

    VCO_SEL、DACISET 和 CAPCTRL 寄存器位于下图中:

    带和不带滤波器的情况相同。

    我假设设置 2 中 100MHz 基准时钟的高谐波会影响 PLL 机制 (PFD、电荷泵、N 分频器、 VCO):实际上、如果您比较设置 2 和 3 的相位噪声、设置 2 在 PLL+VCO 区域(从 100Hz 到 10MHz) 中)中的相位噪声更高、而对于两种设置、OSC 区域(从 10Hz 到 100Hz)相同。

    如何解释设置 2 的相位噪声行为?

    感谢您的支持。

    此致、

    Matteo Ricci

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    当设计师下周从假期回来时、我会与他们联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    您有一些更新吗?

    谢谢您、

    Matteo Ricci

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    可以在不使用输入倍频器的情况下重试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我尝试在没有倍频器的情况下进行一些测量、但相位噪声会变得更糟。

    请参阅随附的文件。

    Matteo

    e2e.ti.com/.../Measurements-for-TI.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    您是否有一些更新或建议?

    谢谢您、

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    不、我不知道导致该问题的原因是什么。

    例如、我尝试对 LMX2820 使用以下时钟源。

    源 1:

    源 2:

    我看不到 LMX2820 中的 PLL 环路具有不同的性能。

    使用源 1:

    使用源#2(忽略带内噪声,仅关注环路带宽):