This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582EVM:输出功率单位

Guru**** 2880200 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582, LMX2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1575670/lmx2582evm-unit-of-output-power

器件型号: LMX2582EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2582LMX2531

工具/软件:

尊敬的团队:

我一直使用 TICS Pro 应用程序使用 LMX2582 EVM、并成功生成输出信号。 但是、我需要澄清一下输出功率单元。

GPIO 引脚 1. 在 TICS Pro 中、我观察到大约 30dBm 功能。 同样、使用的默认设置 15 、测得的输出超过 40dBm

您能否说明 TICS Pro 中的输出功率设置对应的单位?

另外、PLL IC 的增益是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    功率设置会设置输出驱动器的电流、数值越大=电流越高=输出功率越高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我们正在设置输出功率代码 0、但示波器中仍会看到 30dBm 的输出功率。 但根据数据表、默认功率代码的输出功率典型值为 8dBm。 我附上示波器快照、配置和连接设置。 请检查。  





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:

    您的示波器显示电压摆幅大于+/–10V、这对于 3.3V 电源器件来说是绝对不可能的。 请检查您的测试设备。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:
    我们对测试设备(示波器)进行了校正、探头设置在放大级别。 但与数据表相比、现在输出功率非常低。 在功率代码 31 下、我们得到–1dBm。 我已附上示波器快照供您参考。 请检查它、并告诉我如何纠正它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:  

    请勿使用探头测量射频信号。 使用短的高质量同轴电缆将 EVM 直接连接到示波器。 另外、确保示波器阻抗设置为 50Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我们不使用任何探头测量任何信号;我们仅使用同轴电缆连接示波器、示波器阻抗已设置为 50 欧姆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:

    您的示波器的测试频率和带宽是多少?

    您有真正的频谱分析仪吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我目前的测试频率为 2.45GHz 、示波器带宽为 33GHz

    您有真正的频谱分析仪吗?
     目前、我们正在使用 DSO 因为我们没有实际的频谱分析仪、所以我选择用于测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:

    您的示波器有足够的带宽来查看分频后的 2.45GHz 信号的真正波形、您应该会看到如下所示的内容。  

    我的示波器只有 7GHz、测得的波形失真。

    您的波形几乎是一个完美的正弦波、我想您可能尚未将示波器通道设置为全带宽。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我已将信道带宽设置为其最大值;但是、2.45GHz 的输出波形仍然不是纯正弦波形。 此外、我们还观察到频域中有明显的二阶、三阶和四阶谐波。我随附了波形捕获结果和 TICSPRO 配置文件以供您参考。

    请查看设置、并建议是否需要进行任何额外的配置或参数调整以实现更干净的输出频谱。





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:

    存在谐波是很正常的、因为 2.45GHz 时钟是分频时钟、波形为方波、所以谐波很丰富。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我想检查是否可以使用 LMX2582 在 2.45GHz 输出频率下实现纯正弦波形。 这是否可以通过调整 TICS Pro 中的配置设置来实现、或者是否需要额外的外部电路来进一步过滤或调节输出信号?

    此外、我还想了解 LMX2582 输出是否固有一定程度的失真或谐波含量、或者 EVM 是否设计为在默认情况下以特定频率提供干净稳定的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:

    只要对信号进行分频、波形就会是方波。

    如果您的应用只需要 2450MHz、您可以考虑使用 LMX2531LQ2570。 这是直接 VCO 输出、也是单端输出。 输出波形为正弦波、因此具有分频输出的谐波远优于 LMX2582。

    我没有 LQ2570 板、这里使用 LQ2080 板进行演示、输出频率为 2.2GHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我查看了 LMX2531 IC 的数据表、但找不到任何显示功率和频率之间关系的图形数据、与 LMX2582 数据表中提供的数据类似。 如果有可用信息、您能否分享这些信息?

    我附上了我要查找的数据的快照、该数据取自 LMX2582 数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:

    LMX2531 是一款窄带合成器、其 VCO 覆盖范围仅为几百 MHz。  

    数据表中显示了输出功率变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:
    是否有适用于 LMX2531 的评估板可供购买以进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:

    很遗憾、没有可用的评估板。 我们可以为您提供一些免费样片来开发您自己的评估板。