This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:在 LMX2572 中手动斜升

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1589349/lmx2572-manual-ramping-in-lmx2572

器件型号: LMX2572

您好、  
我尝试使用 LMX 2572 实现手动斜升。 我的兴趣范围是 4240 到 4250 ,一个 10MHz 斜坡,步长为 250Khz。 我没有获得任何结果、有关如何配置 TICS Pro 以实现手动斜坡、数据表多余了。 我通过 FPGA 通过 SPI 进行编程。 我的 ramp_Clk 和 ramp_dir 应该是什么  

自动斜坡工作正常  

这是我的配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试:

    CAL_CLK_DIV = 0x1

    RAMP_LIMIT_HIGH_freq = 4260MHz

    我明天将在实验中查看这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在手动斜坡模式下没有问题。

    确保从默认配置开始。

    LD_DLY = 0。

    CAL_CLK_DIV = 1。

    我的配置文件:

    e2e.ti.com/.../e2e2572ManRamp.tcs

    e2e.ti.com/.../e2e2572ManRamp.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我尝试了您的配置、但无法观察到预期的输出。 我目前使用示波器来探测 V_TUNE。 我有一个疑问,我应该每次都切换 RampDir 吗?

    此致、

    Ayush P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RampDir 决定频移的方向。  

    RampClk 的上升沿将改变频率一次。 点击 GUI 中的 Clock Ramp 按钮一次会更改频率一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    正如我之前提到的、我要使用 FPGA 对 LMX 进行编程。 如何配置 Ramp_Dir? 此外、我还需要关于如何获得锯齿斜坡的另一条建议。 即 RAMP0 递增 200us、RAMP1 递减 50us。在这种情况下、应该是什么步长?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也想知道,在你的配置它是斜坡 0 到斜坡 0  
    如果我尝试使其变为 RAMP0 -> RAMP1 和 RAMP1 -> RAMP0、则无法正常工作。



    请帮助我解决这个问题。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    您好、

    这是输出。 黄色是 VTUNE 输出。 Orange 表示 Ramp Dir、即 50u 导通和关断时间、绿色表示 RampClk、即 200kHz。 我希望 Vtune 输出更陡峭。 我的观察结果是、根据我的 Ramp_Dir 是 Vpp 的变化。 斜升应为 200us、斜降应为 50us。 我需要有关如何配置 Ramp Dir 以实现我的规格的支持。

    此致、
    Ayush P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayush:

    在手动斜坡模式下、RampDir 和 RampClk 是馈送到 LMX 器件的外部信号。 您需要一个逻辑器件来生成这些时序信号。 在寄存器配置中、您需要为每个斜坡编程正确的 RAMP_INC。 在本例中、由于斜升和斜降时间不同、因此斜升和斜降的 RAMP_INC 将不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的支持、我获得了预期的结果。 最后一个问题、此 LMX 中可以产生的最大斜坡是多少? 在 40MHz 之上、它是一种闪光。 如果可以至少生成 80MHz、则会更适合我的应用。

    此致、
    Ayush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayush:

    如您所知、该合成器有 6 个 VCO 内核、因此我们需要进行 VCO 校准、以便根据目标频率选择合适的 VCO 和频带。  

    我们可以强制 VCO 不执行 VCO 校准、但调谐范围限制为大约 50MHz。 我非常确定 80MHz 通常是不可能的。