This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SA555:R、C 值注意事项

Guru**** 2864520 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555, TLC3555-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1590070/sa555-r-c-value-considerations

部件号: SA555
TLC3555-Q1、TLC555》主题中讨论的其他器件

您好的团队、

我有 3 个问题。

我想用 20us:L、40us:H. 计划使用 RA、RB:1330orm、C:0.022uF。

  • 除了 R 和 C 容差、计算输出变化时还需要考虑哪些参数?
  • 建议的电阻和电容值是多少? 使玻璃产生共振。 使用更高的电阻或电容有哪些优缺点?  
  • 是否有关于引脚 1-2、2-6、6-8 之间实际电阻范围的信息? 我知道它们都具有相同的电阻值。

此致、
Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiromu、

    除 R 和 C 容差外、计算输出变化时还需要考虑哪些参数?

    16kHz 的传播延迟将在简单公式中引入大约 4%的误差。 因此、将 R 更改为 1.27k Ω

    建议使用哪些电阻值和电容值? 使玻璃产生共振。 使用更高的电阻或电容有哪些优缺点?  [/报价]

    有关合理值、请参阅数据表图 6-7。 对于高 R LOW C、寄生电容和泄漏(输入偏置电流)会产生更多影响。 要实现低 R 和高 C、需要更大的电源电流。   

    如果需要更高的精度、最好使用通用计时器中的 TLC3555-Q1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:  

    感谢您发送编修。 你还能对此发表评论吗?

    是否有关于引脚 1-2、2-6、6-8 之间的实际电阻范围的信息? 我知道它们都具有相同的电阻值。

    此致、
    Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题。 您能给我提供一些说明传播延迟与频率之间关系的文档吗?

    此致、
    Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1-2、不是电阻、在小于 10nA 的稳定模式下

    2-6、内部无连接  

    6-8、 不是电阻、在小于 10nA 的稳定模式下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    显示传播延迟和频率之间的关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    对不起,我误解了。 我想问的是 Vcc 和 GND 之间的三个电阻值。  

    此致、
    Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vcc 和 GND 之间的三个电阻值。  [/报价]

    每个电阻的值为 5k(可能为+/–10%)。 我听说 555 计时器来自三个 5k Ω 电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我数据源吗? 您所附的数字? 找不到 TI 材料。

    感谢您的持续支持。

    此致、
    Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiromu-San、

    请参阅 TLC555 数据表。

    延迟会导致斜坡的幅度增长。 斜坡越大、导通和关断时间就越长、因此频率会下降。