This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C22212A:LMK5C22212ARGCT:配置查询

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1593028/lmk5c22212a-lmk5c22212argct-configuration-query

器件型号: LMK5C22212A

尊敬的团队:

我们计划使用以下器件进行时钟分配。 请澄清以下几点:

  1. 我们打算仅将 OCXO (CMOS 49MHz) 信号连接到振荡器输入 (XO)、同时使 CLKIN0_P/N 和 CLKIN1_P/N 保持未连接状态。 此配置是否会允许器件在 APLL 模式下运行并仍生成所有需要的输出时钟?

  2. 附加了审核所需的时钟树。

image.png

此致、
Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    对上述查询是否有任何更新?

    此致、
    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    感谢您的 ping。 这是同一个主题吗?   LMK5C22212A:设计查询 

    如果是、我将在一周内回复另一个问题。

    请注意、

    Jennifer