This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC6C:CDC6C 和 LVCMOS 器件之间的器件以及其他问题

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: CDC6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1592951/cdc6c-parts-between-cdc6c-and-lvcmos-device-and-other-questions

部件号: CDC6C

尊敬的专家:

我的客户对 CDC6C 感兴趣并考虑使用以太网 PHY。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——问题

(1) CDC6C 系列何时投入大规模生产?
(2) 这是 TI 内部开发的产品吗?
(3) 您能否分享 CDC6C 采用了哪些应用?
(4) 能否告诉我、在将 CDC6C 应用于以太网 PHY (DP83822) 时、是否应该采取任何预防措施?

(5) 在数据表的以下部分 (8.3.4) 中、CDC6C 和 LVCMOS 器件之间的黄色器件是什么?

 ——

感谢您提前提供的大力帮助。

最好的摄政酒

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:  

    感谢您联系我们、请参阅下面的反馈:  

    1、CDC6C 已投入大规模生产、您可以 在此处看到针对工业型号 和-Q1 汽车级型号的已发布器件型号 。 如果您的客户需要我们尚未发布的新频率型号、我们还可以通过新器件型号来提供支持。  

    2.是的、这是一个内部的 TI 产品  

    3、CDC6C 用于需要低功耗 LVCMOS 时钟的各种应用。 我看到的一些常见用例包括为 FPGA、ASIC 或 MCU、以太网 PHY、FPDLink 摄像头/显示串行器/解串器提供时钟、用于汽车应用、数据转换器等  

    4. CDC6C 符合 数据表表表 9-1 和 9-2 中 DP83822 的所有时钟要求。 我们 在此处还提供了此具体应用的应用手册

    5.图中的黄圈代表 CDC6C 输出和接收器输入之间的传输线路。 由于这是高速信号、我们通常建议通过具有 50 欧姆特性阻抗的布线将时钟信号路由、以实现出色的信号完整性。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    感谢您的快速答复。

    我将与客户分享您的答案。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi