This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04906:多个同步时钟生成

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04906, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1588776/lmk04906-multiple-synchronous-clock-generation

器件型号: LMK04906
主题中讨论的其他器件: LMK04832

LMK04906_251118_English.pdf 

所有 ADC、FPGA 和 DAC 时钟必须同步。
左图显示了初始值  

40MHz、160MHz 是固定的。
±是可变的 Δ t、阶跃大约为 5Hz。
ADC、FPGA 和 DAC 的时钟必须具有低抖动。
以上是条件。

使用 LMK04906 来改变 FD。
为此、请设置 LMK04906 的 PLL。
但是、请勿更改 40MHz 和 160MHz。
例如、FD=20kHz×8000= 160MHz 40MHz、÷4=FD=20.005kHz×7998= 160MHz、÷4=FD=19.995kHz×40MHz 160MHz、÷40MHz。

不过、FM 固定在 10kHz 时无法实现这一点。

因此、FM 频率的更改量必须与 FD 的更改量相同。
例如、当 FD=20.005kHz、Fm=10.0025kHz 时。
当 fd=19.995kHz、fm=19.9975kHz 时。

(1) 每个 LMK04906 都需要高稳定性 VCXO?

(2) LMK04906 是否可以实现这种用途?

(3) 是 LMK04906 最佳值或其他推荐值   
   PLL 器件?

LMK04906 的寄存器设置是使用 FPGA 或单独的外部微控制器(此图中未显示)进行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiyosyose-San:

    我目前对 BW 的使用有限。 明天我会回答你的问题。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    我希望您能提供一些建议。

    主要思路是使用 LMK09406 的同步输入来同步所有 LMK04906 的时钟。

    如果您有任何问题、请用我的英语提问。

    此致、

    Kiyoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiyosi-San,

    1) 是的、3 个独立的抖动清除器需要 3 个单独的 VCXO。

    2) 是的,这是可能的。 您需要仔细检查您的主时钟源是否能够驱动多个负载、但我已经看到客户这样做之后才能成功。

    3) 我的建议是使用 LMK04832。 我会特别推荐 LMK04832、用于实现多器件同步功能。 假设您要对齐所有时钟输出、则需要向每个器件发出一个同步脉冲。 我推荐使用 LMK04832、因为您可以通过使用 R 分频器同步功能来实现更大的多器件同步窗口(窗口约为 100ns)。 否则、您将受限于 VCO 的周期。  

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    我附上了使用 LMK04832 和 SYNC 实现多同步的方框图。
    正确的更改以红色显示。
    这种情况可以吗?

    此致、e2e.ti.com/.../LMK04832_5F00_MultipleSync_5F00_251131.pdf
    Kiyoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiyosi-San,

    这看起来很好。

    谢谢、

    Michael