This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:PCN 问题

Guru**** 2930510 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1593561/tlc555-pcn-problems

器件型号: TLC555

您好的团队、

我的客户发现他们收到的 TLC555 具有 3 种不同类型的结构。

实际上、他们今年 5 月仅收到 1 个 PCN 变更、而今年 8 月收到的器件也是不同的

那么我想知道这是否是此器件的另一个 PCN 变更? 在没有 PCN 通知的器件中、我们是否有任何规格差异? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey:

    PCN 20211123004.0 是符号变更。 无性能变化  

    PCN 20231130002.1 是设计和工艺变更。 是、性能变化和数据表更改

    【常见问题解答】TLC555:性能差异 PCN 20231130002.1

    请参阅数据表部分:“从修订版本 I(2019 年 7 月)更改为修订版本 J(2023 年 11 月)“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的答复。

    u 表示今年发生的变化只是 2021 和 2023 年的 PCN、对吧? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、

    PCN 发布与实施后分发之间存在延迟。  

    我相信 2023 年的 PCN 将于今年分发。 2021 年的 PCN 早已投入使用。