This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL925:输出组的相位同步

Guru**** 2881340 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCEL937, CDCEL949, CDCEL925, LMK03318, CDCE925, LMK5B12204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1589125/cdcel925-phase-synchronization-of-output-banks

部件号: CDCEL925
Thread 中讨论的其他器件: LMK03318CDCE925、CDCEL937 、CDCEL949、 LMK5B12204

您好、

我已经使用这个 PLL 创建了一个时钟树。 我使用快速与非门创建 25%占空比的波形。 原理图如下所示:

image.png

image.png

但是、当我在示波器上测量它们时、我会看到以下额外尖峰:

image.png

上面的品红色曲线是来自 PLL 的 30MHz 和 15MHz 时钟的与运算结果。 当 I 和来自 PLL 的 2M 时钟和 1M 时钟时、我会看到类似的尖峰。

进行 PCB 布线的布线长度分析时、计算出馈入与门的最大偏移为 0.1ns。 不用说、我的设计中没有考虑到传播延迟。 TI 是否有可用于此目的的软件工具? 特别是、我可以安全地假设输出组的相位同步小于 0.1ns 吗? 如果没有、我的时钟源应该追溯到 VCO 吗?

我还需要指出的是、我正在使用 LMK03318 作为基础 PLL、该 PLL 将 10MHz LVCMOS 输入驱动到 CDCEL925 中。 LMK03318 的其他组正在驱动 LVPECL 时钟、我使用这些 LVPECL 时钟做了类似的事情。 满足我的预期。

谢谢、

Prasoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasoon、

    您说品红色波形是 30MHz 时钟和 15MHz 时钟的与、对吗?  假设蓝色迹线是 15MHz 时钟、绿色迹线是 30MHz 时钟、是否安全? 您是否直接在与门的输入端进行探测? 这里的黄色波形是什么?

    PLL 时钟看起来不错、我主要关心的是与门。 CDCE925 器件中没有输出分频器或 PLL 之间的同步概念。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    我在上面的屏幕截图中没有显示 30MHz 跟踪。 这些波形位于输出 SMA 上。  

    我已经弄清楚了我的问题。 15MHz 通过时钟缓冲器、而 30MHz 直接来自 PLL。 因此、一个分支中大约有 1.5ns 的传播延迟未考虑在内。 我可以在 SPICE 中对此延迟进行仿真、它在和的输出端显示为额外的峰值。

    当我测量 PLL 引脚输出端的时钟时、它们看起来没有问题、并且它们的相位非常匹配。

    所以、我修改了我的设计。 一个明显的选择是也在 30MHz 时钟树上添加相同的缓冲器。 或者、我可以使用不同的 PLL:CDCEL937 或 CDCEL949。 我是否可以预期 CDCEL925 等时钟输出具有类似的性能? 特别是不同组驱动的相位?

    谢谢、

    Prasoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prasoon:

    我 会在一周结束后回到您的身边

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prasoon:  

    您可以参考每个器件的电气表以了解输出偏差规格、CDCEL937/949 在 PLL 和输出分频器之间也没有同步。

    如果 输出需要同步 、我建议使用 LMK5B12204 等网络同步器器件

    此致、

    Sandra