Other Parts Discussed in Thread: CDC6C-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: CDC6C-Q1
您好、
我收到一封通知电子邮件、确认 CDC6C-Q1 的正式版本。
我对新发布的汽车级低功耗 BAW 振荡器非常兴奋、我计划将其纳入我的新系统设计中。
但是、我要用于系统设计的 DLF 封装、特别是具有 20MHz 和 25MHz 频率的产品、目前在 TI store 没有现货。
您能否提供 CDC6C-Q1 以下选项的预计可用日期?
* CDC6C02000ADLFRQ1
* CDC6C02500ADLFRQ1
如果有此信息、请告诉我。
此致、
Sang-il