This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC6C-Q1:CDC6C-Q1 的 20MHz 和 25MHz DLF 封装何时会在 TI store 重新供货?

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: CDC6C-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1593819/cdc6c-q1-when-will-the-20mhz-and-25mhz-dlf-packages-of-cdc6c-q1-be-back-in-stock-at-the-ti-store

器件型号: CDC6C-Q1

【参考问答】
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1568823/cdc6c-q1-i-m-seeking-information-on-the-estimated-availability-date-for-the-cdc6c-q1

您好、

我收到一封通知电子邮件、确认 CDC6C-Q1 的正式版本。
我对新发布的汽车级低功耗 BAW 振荡器非常兴奋、我计划将其纳入我的新系统设计中。

但是、我要用于系统设计的 DLF 封装、特别是具有 20MHz 和 25MHz 频率的产品、目前在 TI store 没有现货。

您能否提供 CDC6C-Q1 以下选项的预计可用日期?

* CDC6C02000ADLFRQ1
* CDC6C02500ADLFRQ1

如果有此信息、请告诉我。

此致、
Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sang-il、  

    我与我们的后端团队进行了调查、我们预计到 1 月底有更多库存、届时我们将继续发布更多变体(如 20MHz)。  

    您是否已分配 TI 销售代表? 它们可以帮助在系统中调度订单、并且可以提高这些变体的优先级。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    由于某种情况、我们目前未使用 TI 的 API 系统。
    我希望明年初 TI store 能提供多种封装和各种产品频率。
    感谢您的及时答复。
    祝大家节日愉快。

    此致、
    Sang-il