This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1103:CLK 的端接

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, LMK1C1104EVM, AMC3306M05, LMK1C1104, LMK1C1103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1591058/lmk1c1103-termination-for-clk

器件型号: LMK1C1103
主题中讨论的其他器件: TMS320F28379DLMK1C1104EVMAMC3306M05LMK1C1104、

如果我要将 LMK1C1103PWR 路由到 AMC3306 并使用与 TMS320F28379D 内部 SDFM 滤波器 CLK 相同的信号来实现信号完整性、那么哪种正确的端接适用于 LMK1C1103PWR 的信号完整性? 在数据表中、并未提及是否将时钟信号路由到 MCU。 当前我正在使用端接电阻器和电容器、到芯片的布线长度约为 6.5“至 AMC3306M05、而进入 MCU 的布线长度小于 0.5“。 我是否还应该使用图 2 所示 LMK1C1104EVM 指示的上拉和下拉电阻?

图 1:LMK1C1103PWR 的信号传播

image.png

图 2:LMK1C1104 评估板

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noah:

    您知道  AMC3306 的输入阻抗是多少吗? 则需要将其匹配到 50 欧姆。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    编号 数据表中未详细说明。 LMK1C1103 在其输出端接 50 Ω。 您能告诉我 AMC3306 的输出阻抗是多少吗? 数据表中未说明该情况。  

    谢谢、

    -挪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noah:

    我无法向您提供这些信息、因为我不支持该产品线。 让我向相应的团队求助。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noah:  

    我认为它被视为高阻抗缓冲输出。 我们通常建议在源极附近放置一个 50 Ω 的小型电阻器、并在目标附近放置一个 15pF 电容器、以允许调节过冲/下冲。