This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1205:CLKIN_P 和放大器;CLKIN_N 差分输入电压摆幅相关

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1205, LMX1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1592437/lmx1205-clkin_p-clkin_n-differential-input-voltage-swing-related

器件型号: LMX1205
主题中讨论的其他器件: LMX1204

您好、  

目前、我们使用 LMX1205 作为时钟缓冲器。 对此有一些疑问、  

1) 单端输入的输入灵敏度为 0dBm 至 10dBm、差分输入的输入电压摆幅是多少?  

2) LMX1205 是否强制要求 CLK_P 和 CLK_N 电压偏置网络?

3) 我们正在尝试在没有实际时钟的情况下在全部 4 个通道中生成 SYSREF 信号? 这是否会在对器件进行编程时产生任何问题?  

 

我们面临着一些问题、例如通过器件中加载的 TICS Pro 生成的寄存器文件、我们能够回读寄存器。 但不会生成输出 LOGICLK 和 SYSREF 信号。 问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 单端输入的输入灵敏度为 0dBm 至 10dBm、差分输入的输入电压摆幅将是多少?  [/报价]

    在内部、每个输入 CLKIN_P 和 CLKIN_N 上都有连接到 AC-GND 的 50Ω 每个引脚都可以单独接受高达 10dBm 的功率来为 50Ω 内部终端供电。 为 50Ω 提供 10dBm 功率为 sqrt (2)/2Vrms、或 2Vpp 单端。 因此、差分信号可以接受±2Vpp(即 CLKIN_P 可以为 2.25V、CLKIN_N 可以同时为 0.25V)。

    2) LMX1205 是否强制要求 CLK_P 和 CLK_N 电压偏置网络?

    我认为编写数据表的人遗漏了一些内容。 我没有意识到 CLKIN_P 和 CLKIN_N 之间存在任何强制电压差要求 这仅适用于 LMX1204(LMX1205 之前的产品)上的 SYSREFREQ_P 和 SYSREFREQ_N。 时钟输入引脚是自偏置引脚、当 CLKIN 引脚振荡时、不需要任何外部电阻即可上拉或下拉。 12 月 1 日、美国球队的其他球队从假期回来时、我将再次检查这一点

    3) 我们正在尝试在没有实际时钟的所有 4 通道中生成 SYSREF 信号? 这是否会在对器件进行编程时产生任何问题?  [/报价]

    没有时钟就无法生成 SYSREF 信号。 SYSREF 发生器(以及 LOGICLK)是与时钟输入相连的分频器。 器件的功能方框图中明确说明了这一点。 如果您将信号驱动至 CLKIN 引脚、并且不使用 CLKOUT 引脚、这没关系、但 CLKIN 上必须有一个信号可以对 SYSREF 和 LOGICLK 进行分频。

    我们遇到了一些问题、例如、通过器件中加载的 TICS Pro 生成的寄存器文件、我们能够回读寄存器。 但不会生成输出 LOGICLK 和 SYSREF 信号。 问题可能是什么?

    您能否提供 TICS Pro 编程供我们查看?

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    R77	0x4D0002
    R55	0x370006
    R54	0x36000E
    R45	0x2D2FFF
    R44	0x2C7501
    R43	0x2B76E1
    R42	0x2A76E1
    R41	0x2974E1
    R40	0x287903
    R39	0x277901
    R37	0x250000
    R36	0x24AB10
    R32	0x200005
    R31	0x1F0000
    R30	0x1E0000
    R29	0x1D0000
    R27	0x1B3601
    R26	0x1A00D0
    R25	0x1901FC
    R24	0x1801FC
    R23	0x1701FC
    R22	0x1601FC
    R21	0x1501FC
    R20	0x149800
    R19	0x130004
    R18	0x120000
    R17	0x1100C1
    R16	0x100030
    R15	0x0F0002
    R14	0x0E007C
    R13	0x0D002B
    R12	0x0C002B
    R11	0x0B1D89
    R10	0x0A1D89
    R9	0x091D89
    R8	0x081D89
    R7	0x07000C
    R6	0x06000C
    R5	0x05000C
    R4	0x04000C
    R3	0x030000
    R2	0x0203FF
    R1	0x01000B
    R0	0x000000
    
    这些是我们要加载到 LMX1205 的寄存器。 请查看并提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我们继续另一篇文章、我现在将关闭这篇文章。