Other Parts Discussed in Thread: LMX1205, LMX1204
器件型号: LMX1205
主题中讨论的其他器件: LMX1204
您好、
目前、我们使用 LMX1205 作为时钟缓冲器。 对此有一些疑问、
1) 单端输入的输入灵敏度为 0dBm 至 10dBm、差分输入的输入电压摆幅是多少?
2) LMX1205 是否强制要求 CLK_P 和 CLK_N 电压偏置网络?
3) 我们正在尝试在没有实际时钟的情况下在全部 4 个通道中生成 SYSREF 信号? 这是否会在对器件进行编程时产生任何问题?
我们面临着一些问题、例如通过器件中加载的 TICS Pro 生成的寄存器文件、我们能够回读寄存器。 但不会生成输出 LOGICLK 和 SYSREF 信号。 问题可能是什么?