This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110-Q1:有关 Delay/M_DRV 的问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1595648/tpl5110-q1-question-about-delay-m_drv

器件型号: TPL5110-Q1

您好、专家

我在数据表中看到了以下词语。 我对“在接下来的 10 毫秒内“有一些担忧。

image.png

 您是否标记了 10ms 在以下时序中的位置?

谢谢

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    在 DRV 被置为低电平之前再经过 10ms。 也就是说、DRV 在最大 TM_DRV + 10ms 时变为低电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Noel

    感谢您的答复