请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
尊敬的团队:
代表我们的客户发帖。
我参与了辐射耐受性测试。 您能告诉我、是否需要在 CDCLVP111-CD11 EP 上进行任何类型的直流或交流偏置、以检查数据表中所示的交流电气特性?
我使用自动测试设备、因此我认为、只要我可以在 CLK0、CLK0_INV、CLK1 和 CLK_INV 上定时输入正确的电压电平、就不需要在这些输入引脚上使用外部电阻网络。
此致、
Danilo