This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111-CDL EP:输入偏置

Guru**** 2910060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1596420/cdclvp111-ep-input-biasing

部件号: CDCLVP111-CDCLVP111 EP

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我参与了辐射耐受性测试。  您能告诉我、是否需要在 CDCLVP111-CD11 EP 上进行任何类型的直流或交流偏置、以检查数据表中所示的交流电气特性?

我使用自动测试设备、因此我认为、只要我可以在 CLK0、CLK0_INV、CLK1 和 CLK_INV 上定时输入正确的电压电平、就不需要在这些输入引脚上使用外部电阻网络。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    输入格式将决定是否需要偏置输入。 如果输入的是差分信号、可以直接将直流耦合到器件输入端。 如果输入的是单端信号、 则需要对输入进行交流耦合、并使用器件的 VBB 输出重新偏置。 未使用的引脚必须连接到 VBB、并交流耦合到 GND。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    请参阅我们客户的后续查询。

    感谢您的答复。  通过直流耦合意味着 CLK0、CLK0_INV 以及 CLK1 输入引脚上没有电阻器?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danilo,

    编号 通过直流耦合、我的意思是没有串联电容器来消除输入信号的直流分量。 如果需要、它仍然可以在路径中包含串联电阻。

    谢谢、

    Michael