This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005:CDCE62005 SPI 通信

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1598768/cdce62005-cdce62005-spi-comunication-issu

部件号: CDCE62005

大家好、提前感谢所有帮助。
这是我的第一篇文章,所以如果有什么不清楚,请告诉我。
我现在正尝试使用 FTDI USB 芯片在我的 PC 和用于我的学士学位论文的 cdc62005 之间进行 SPI 通信。
编程不起作用,所以现在我只是想读一些东西。

默认配置已正确加载。

LE 与第一个时钟之间的时间为 1.87us。
此处是逻辑分析仪屏幕截图:

我认为信号符合规定、但请告诉我。

我知道她是一个非常丑的人。
grafik.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到问题所在。
     意外切换针脚 30 与 33。 它也是错误的,在科学。