This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:输出高/低电压

Guru**** 2925730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1598482/lmk1c1104-output-high-low-voltage

器件型号: LMK1C1104

图 8-1. 测试负载电路和以下电路  

sample.png

输出电压是多少? VOH?/ VOL?

VDD =+3.3V、频率= 10MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    确定输出电压的方法是采用指定的 VOH / VOL 电平并从每个电平中减去 VDD / 2。  

    谢谢、

    Michael