Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LMK1D1204
主题中讨论的其他器件: LMK1C1104
您好、
我有两个 LVCMOS18 时钟来自振荡器和一个 FPGA、我想对 LVCMOS18 输出时钟进行多路复用并驱动至 4 个摄像头传感器。
如何端接未使用的 IN_N 和 OUT_N 引脚? 我是否只需将一个 100 Ω 电阻接地?
Rs 的值应该是多少?
此致
Puneet