This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1204:将 LMK1D1204 用作 LVCMOS 缓冲器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1598638/lmk1d1204-using-lmk1d1204-as-a-lvcmos-buffer

器件型号: LMK1D1204
主题中讨论的其他器件: LMK1C1104

您好、

 

我有两个 LVCMOS18 时钟来自振荡器和一个 FPGA、我想对 LVCMOS18 输出时钟进行多路复用并驱动至 4 个摄像头传感器。  

如何端接未使用的 IN_N 和 OUT_N 引脚? 我是否只需将一个 100 Ω 电阻接地?
Rs 的值应该是多少?

此致
Puneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Puneet、

    端接此器件未使用输入的适当方法是按数据表中所示执行

    您必须将未使用的输入偏置到输入信号摆幅的中点。  

    对于输出、如果您不寻求该器件提供的完整 LVDS 输出信号/差分对、我不建议使用该器件。 单端 LVDS 摆幅仅为 175-250mV。 如果您需要合适的 LVCMOS 缓冲器、我推荐 LMK1C1104。

    谢谢、

    Michael