This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:LVPECL 发射极电阻器额定功率计算

Guru**** 2928830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1591608/lmk04832-sp-lvpecl-emitter-resistor-power-rating-calculation

器件型号: LMK04832-SP

您好:

您能指导我如何计算值为 240 欧姆/120 欧姆的 LVPECL 发射极电阻器的功率耗散吗? 航天级电阻器采用 0402 封装、额定功率为 50mW 和 150mW。

我遵循了以下主题中提供的信息来估算功率耗散、我假设表中结合了两个差分晶体管给出的 Icc。

240 Ω 发射极电阻器的 ICC 值为表中提供的 22.1mA。

因此、其中一个 emiter 电阻器的功耗将为-((22.1mA /2)^2) x 240 欧姆= 29.3mW。

这种估算方法是否正确?

是否可以在 PSPICE for TI 仿真器中对其进行验证?

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/759686/lmk04828-proper-emitter-resistor-for-lvpecl-output

 

image.png

此致、

斯瓦斯蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swastik:  

    美国团队即将在感恩节假期外出、请预计下周会有回复。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以很快就到你那里去,比下周要快一点……

    对于占空比为 50%的信号、发射极电阻器两端的直流电压将 50%的时间花在一个电压值上、50%的时间花在另一个电压值上。 发射极电阻器两端的电压,流经的电流和耗散的实际功率有两个标称值 — 一个用于逻辑高电平,一个用于逻辑低电平-在 50%占空比内、实际耗散功率是这两种状态的平均值。 此外、此电源在两个电阻器之间分配;因此、对于具有相等发射极终端的差分输出、^在直流和交流电压下、基本上平衡至总功率 (V_LOW^2/R)+(V_HIGH±2/R)、在交流电压下、我们预计低电压和高电压的平均值、因此功率为 (V_HIGH + V_LOW/2)^ 2/R。LVPECL 尝试终止时达到 0.2V、但 I VCC 已看到、2V。 因此、假设电源电压为 3.45V(高角)、在低(高工艺角)时比标称端接值高+0.2V、我们可能会得到逻辑低电平值为 1.65V、逻辑高电平值为 2.65V。 由此可知、任何一个电阻器在最坏情况下的功率为 (2.65V ^ 2)/ 240Ω= 29.3mW、而占空比约为 50%的交流信号在最坏情况下的平均功耗更像是 (2.15V ^ 2)/ 240Ω= 19.3mW。 这些应该是任何单个发射极电阻器耗散的功率的安全上限估算值。 因此、假设 240Ω 发射极电阻器可以接受 50mW 0402 值、似乎是合理的、前提是额定功率适用于整个允许温度范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的快速答复。

    您如何计算 240 欧姆端接情况下的逻辑低值和逻辑高值?

    数据表提到了连接到 2V 的 50-1V VCC 的 VOH 和–1.8V VCC 的 VOL、以及 50Ohm 终端连接到 VCC –2V。

    当 LVPECL 使用 240 欧姆电阻接地时、VOH 和 VOL 值是否应该改变?

    此致、

    斯瓦斯蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    就像 Derek 提到的、假设 VCC 驱动程序将尝试 端接至 LVPECL-2V 是有效的。 在您发布的之前主题中、我们说 120 欧姆至 GND 相当于 50 欧姆至 VCC 2V、因为发射极电流几乎相同。 例如、您可以计算 1.6V LVPECL 驱动器每桥臂的发射极电流:  

    LVPECL 1.6V、120 Ω 至 GND:I = VCM / R、其中 VCM = VCC - 2V -> I =(3.3V-2V)/ 50 Ω= 11mA

    LVPECL 1.6V、50 Ω 至 Vcc-2V:I = (VOH -(Vcc - 2V))/ 50 Ω、其中 Vcm =(Vcc+Vcc VOL)/2 = Vcc- 1.4V -> I =(Vcc - 1.4V -(Vcc - 2V))/ 50 = 0.6V / 50 = VCC 12mA  

    在实践中 、 Derek /电平确实会根据终止电压而稍微移位、但我认为 VOL 的回复 使用为 VCC 2V 终端提供的 Derek VOH / VOH VOL 电平 来计算最坏情况下的功耗。