This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D2102L:单端正弦波输入?

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D2102L, LMK1C1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1603556/lmk1d2102l-single-ended-sine-wave-input

器件型号: LMK1D2102L
主题 LMK1C1102 中讨论的其他器件

LMK1D2102L 数据表展示了如何连接单端 LVCMOS 输入的示例。 只要输入转换速度足够快、是否可以改用正弦波输入? 其他特性是否仍然适用于最小单端输入摆幅、最大输入频率、附加抖动等?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Azad、  
    是的。 正弦波输入正常。  

    但请不要因为输入压摆率降低、性能会受到影响。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vicente。 我们将确保完全超出压摆率要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azad:  
    另一种选择是使用 LMK1C1102 等器件进行正弦波 — 方波转换,然后使用 LMK1C1102 的输出作为 LMK1D 的输入。  

    此致、  

    Vicente