This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:在单循环模式下创建 384MHz 时需要帮助

Guru**** 2766465 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1602120/lmk04832-assistance-needed-in-creating-384mhz-in-single-loop-mode

器件型号: LMK04832

你好朋友!

我们针对 LMK04832 的应用之一是根据 192MHz “远距离“基准时钟创建干净的 384MHz 时钟。 这就像将 192 乘以 16 到达 VCO 范围、然后除以 8 一样简单。

我们一直在使用电路板上的本地测试振荡器对此进行测试、但只能得到“大约 384MHz “结果。 通常介于 388 和 392MHz 之间。

我已经在 EVM 上成功重现此问题。 然后、我尝试使用 PLLatinum Sim 从内部 122.88MHz 源创建 384MHz(应为 x25、然后是/8)、但我再次获得“近似值“结果。 我还尝试使用频率规划器来配置 LMK、以防错过一些重要设置、但结果没有变化。

我要添加最后尝试的配置、除了 EVB 外没有外部元件。 任何帮助都是非常欢迎的。

Internal_Osc_ 384MHz TCS.tcs 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Semion、

    在使用 EVB 时、您是否看到了 PLL2 锁定? 对我来说、您的配置看起来不错。 是否将 122.88MHz 馈送到 OSCin 端口?

    关于 CPout2 滤波器、似乎具有不正确的值网络可能会导致这种频率不准确。 您是否尝试过以下值?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的、我在 GUI 右侧的警报窗口中得到红色的“PLL 2 已锁定“。

    2. 122.88MHz 振荡器是 EVB 硬件的一部分,因此它自己提供。 配置是使用 OSC 缓冲器通道、因此我可以在 CLKIN2 上看到其输出、并且我确实确认它是 122.88MHz。

    3.我没有尝试更改滤波器值 — 我假设这些值更多地与抖动性能有关,而更少地与输出频率精度有关。 我明天会这样做、然后返回此处进行更新。

    感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Semion、

    1.我询问 EVM 上的 Status_LD2 LED 是否亮起。 这将明确确定 PLL2 是否已锁定。  

    3.不正确的滤波器值会导致输出频率漂移。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../192_5F00_to_5F00_384_5F00_EVBTEST.tcs

    看起来我可以通过拖动来上传文件、因此这里是文件

    至于您关于 LED 的问题 — 指示灯熄灭。

    以下是在 CLKIN0 滤波器的输出端测量的输入信号图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Semion、  
    由于我们正在通过电子邮件为您提供离线支持、因此我将关闭此主题。

    此致、  

    Vicente