This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:输出故障

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1602486/sn74lvc1g123-output-failure

器件型号: SN74LVC1G123

您好:

我检测到使用 SN74LVC1G123 的一个电路出现故障。

电路如下所示:

显然计时电路使电容器短路、但不会启动充电阶段。

由于系统是医疗设备、因此无法接受故障。

在下面第二个迹线的第一个图(工作电路)中、有 Vc。 该行为如数据表中所述。 在触发事件之后、电容器短接、然后充电阶段开始。 在第二个图(故障电路)中、初始短路后的 Vc 无法开始上升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我认为原理图没有任何问题。

    示波器图像显示 CH2 上的电压是 C23 上的电压、对吗? 什么是 CH1?

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikki、

    是的、您是对的。 通道 1 是输入 B

    此致、

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我无法根据示波器快照和原理图找到问题的根源。 原理图看起来不错、示波器清楚地显示了异常行为。 一些可能包括 ESD 损坏或器件物理损坏、但我很难根据自己掌握的信息进行判断。

    如果您愿意、我很高兴在线继续调试流程、但 我建议您与供应商一起开始故障分析流程。  Customer Return(客户故障分析)页面 描述了该流程。

    如果您怀疑用户出错、我可以尝试提供帮助。 我想知道是多个器件还是一个器件出现了这个问题。 在长时间无问题工作后是否出现此问题? ESD 损坏或物理损坏也是我们可以在故障分析过程中诊断的其他可能性。 但是、是否要在线继续此流程、或者是否要开始故障分析、这取决于您。 请告诉我您的决定。

    此致、

    Nikki