This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318BEVM:状态读取后 BAW 未锁定

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMX2582, LMX2595, LMX2592, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1584676/lmk05318bevm-baw-not-lock-after-status-read

器件型号: LMK05318BEVM
主题中讨论的其他器件: LMX2582LMX2595、LMK05318B、 LMX2592LMX2594

 从线程继续、

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1549680/lmk05318bevm-request-for-lmk05318bevm-gerber-files-for-system-integration/5972251?focus=true

Riley Nguyen (7470795) 让我检查状态寄存器并返回。 附加了用于在外部连接 PRIREF 和 XO 的情况下参考的设置、仿真文件和读取状态。 HexRegisterValues 100MHz.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    很抱歉耽误你的时间。 根据您提供的状态屏幕截图、我没有看到有关 DPLL 锁定的任何问题。  

    您能重新陈述您看到的问题吗? 是相位降级吗?

    请注意、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使使用高质量的时钟、相位噪声也会下降

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jennifer Bernal 正在等待您的答复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer Bernal  正在等待您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jennifer Bernal Riley Nguyen 对此做出响应、我们已经满足所有期望的规格、我们购买了评估板、只是为了提高 10kHz 相位噪声。 在可以不影响相位噪声的情况下、该应用至关重要、因此如果您深入了解该应用、在满足此规格的情况下有良好的量产订单机会会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    本周我们将回到办公室、接下来的几天我将研究这个问题。

    -莱利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Riley Nguyen 

    在我们的设置中、LMX2595 器件安装在最初为 LMX2582 设计的定制 PCB 上(在以前的项目中成功使用)。 为了排除任何与 PCB 相关的限制、我们希望使用 TI 评估硬件来验证性能。

    请确认 由 LMK05318B-EVM 的外部基准驱动时测得的 LMX2595-EVM 相位噪声 在以下输出频率下:

    • 4.62GHz

    • 6.6GHz

    来自 LMK05318B-EVM 的基准频率可以是任意值 > 100MHz 。 我们知道、为了获得出色相位噪声性能、将根据 LMX2595 数据表建议来配置 PFD 频率、分频器选择和杂散优化。

    作为参考、我们的目标是大约 −108 至−110 dBc/Hz @ 10kHz 偏移 这些输出频率下的 RMS 电流。

    这项确认将帮助我们确定观察到的相位噪声是否与 PCB 实施方案相关、从而允许我们继续为量产订单购买 LMX2595 EVM。

    感谢您的支持。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Riley Nguyen 正在 等待您的答复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Riley Nguyen 我们有一些最后期限,我们需要做出决定是继续这一部分,还是检查市场上的替代品. 等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Akshay:

    我已经为团队提供了 LMK05318B 配置、以便进一步检查 LMX25xx 性能、从而恢复性能。 我们将检查信号发生器到 LMX 与使用 LMK05318B 之间的性能下降情况。

    此致、

    Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Riley Nguyen 

    为了添加更多信息、我们已经使用 lmx2582 EVM 对 lmk05318B-EVM 的结果进行了测试、这些 EVM 是我们为其他工程购买的。 使用 lmx2582 EVM 时、10kHz 偏移下的降级为 3dBc、这是可以接受的、我们希望使用 lmx2595、因为它可以提供更好的相位噪声。当我们在自行开发的 PCB 上组装 lmx2595 进行测试时、10kHz 偏移下的降级超过 10dBc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    我们使用 LMK05318B 和 LMX2595 编写了一些仿真数据、并在测量中看到类似的相位噪声结果。

    这个 10kHz 区域由输入基准主导。 因此、我们需要改善 LMK05318B 的输入相位噪声、或者需要使用性能更好的 LMX 器件。

    LMK05318B LBW 处于最低的输出相位噪声状态。 10kHz 区域来自 BAW VCO。 我们无法通过 LMK05318B 相位噪声进一步降低。

    在 LMX 比较方面、我们比较了 LMX2594(类似于 LMX2595)和 LMX2582(最大 5.5GHz)之间的 5.5GHz、并在 0Hz 下具有较窄的 LBW、从而消除 LMK05318B 的输入噪声。 LMX2582 具有更好的 VCO 噪声 — 在 10kHz 下比 LMX2595 低大约 8dB、您也可以在测量中看到这一点。 LMX2592 与 LMX2582 类似、具有更高的频率范围。

    希望这有所帮助。

    此致、
    Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Riley Nguyen 

    感谢您的答复。 您能否共享这些仿真文件? 我记得我已经与您的团队分享了有关我的应用程序的所有详细信息、并且只有在保证我购买了这些产品后才会知道。 无论如何、我都想知道仿真中漏掉了什么。 如果可能、请发送仿真文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel Fung 可以将 PLLatinum Sim 文件共享给 Akshay 吗?

    -莱利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    以下是仿真文件。 我使用的是 PLL Sim v 1.6.9.1。

    e2e.ti.com/.../LMK05318_5F00_LMX2582.sim

    e2e.ti.com/.../LMK05318_5F00_LMX2595.sim

    SIM 文件使用 EVM 默认循环滤波器和配置。 如果要查看 0Hz 环路带宽的影响、请在 Filter Designer 选项卡中选择 Filter Type。