This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1208:芯片是否会按照数据表规格运行、T/F 输入端的接地电阻为 8K Ω?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1608170/cdclvd1208-will-chip-operate-per-data-sheet-specs-with-an-8k-ohm-resistance-to-gnd-on-the-t-f-inputs

部件号: CDCLVD1208

你(们)好

我有一个应用、其中 LVDS 驱动器将驱动此 CDCLVD1208 芯片输入。 在某些配置中、LVDS 输入线上将有一个 8k Ω 的接地电阻。

芯片是否会按照数据表规格运行、T/F 输入端的接地电阻为 8K Ω?

谢谢

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:  
    这不是正确的输入配置。 您可能会生成输出、但性能会严重下降。  
    请查看下面 DS 中引用的输入端接。  

    如果您的输入时钟是 LVDS 信号、则只需直流耦合、即可通过 Rx 引脚(本例中为输入引脚)附近的 100 Ω 差分端接进行端接。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们确实有 100Ω 终端电阻器。  问题是每条 LVDS 线路上的 GND 之间实现 8K Ω 隔离是否足够。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai,  
    请移除 8k Ω 电阻。  
    如果我不理解您的问题、请上传方框图、因为在这种情况下我不会遵循。

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅下面的。 这就是我们提出的问题、也就是那些 8K 电阻器。 它们将以任何方式抑制时钟缓冲器的操作。

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:  
    没问题。  

    此致、  

    Vicente