This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMK04832 和 LMX2594、具有同步相移

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK04832, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1608371/lmx2594-lmk04832-and-lmx2594-phase-shift-with-sync

部件号: LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMK04832

您好 TI、

我们使用 LMK04832 时钟调节器为 5 个 LMX2594 PLL 提供时钟和 SYSREF(同步脉冲)。

我们的工作范围为 30MHz 至 8GHz。

LMK04832 通过 200MHz 时钟输出 25MHz 时钟和 0.5MHz SYSREF。

当 PLL 锁定到 50MHz 时... 它们是同步的、但当我们应用 500(3.5 度)的 MASH_SEED 时。
PLL 行为不稳定。  

您能提出一些解决方案吗?
我们使用 25MHz 的 Fosc 来满足 2 阶调制器大于 45 的 N 值。

视频:应用相移命令后。



照片:相移前。 两个 LMX2820 彼此同相。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    mashseed 没有出现任何问题、请注意、尽管不需要 SYNC 脉冲、但必须设置 VCO_PHASE_SYNC 位。