This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:SYSREF 的直流耦合

Guru**** 2925300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1609055/lmk04828-dc-coupling-for-sysref

器件型号: LMK04828

我们将设计从 HMC7044 移植到 LMK04828、SYSREF 输出通过电阻分压器进行直流耦合 LVPECL、从而使 LVDS 接收器的摆幅达到范围、如下所示。 image.png

在脉冲模式下使用时、直流耦合用于避免 SYSREF 在接收器侧悬空。 TI 建议 LMK04828 采用什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该注意的是、上电阻器桥臂连接到 VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    只要 SYSREF 输出满足下一个器件的接收器要求、这应该就可以了。  

    谢谢、

    Michael