Other Parts Discussed in Thread: LMK04828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LMK04828
我们将设计从 HMC7044 移植到 LMK04828、SYSREF 输出通过电阻分压器进行直流耦合 LVPECL、从而使 LVDS 接收器的摆幅达到范围、如下所示。 
在脉冲模式下使用时、直流耦合用于避免 SYSREF 在接收器侧悬空。 TI 建议 LMK04828 采用什么?