This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33216EVM:输出对之间的同步问题

Guru**** 2906070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1608647/lmk5b33216evm-sync-issues-across-output-pairs

器件型号: LMK5B33216EVM

您好:

我们在跨通道对同步时遇到问题、我们想知道是否错误地设置了 TICSPro/寄存器配置设置。

更具体地说、我们的目标是将输出通道 10、11、12 上的脉冲与输入 sysref 触发器同步(使用 GPIO 0 和软件尝试触发器)。

根据当前的配置、在确定线路范围时、我们可以得到 10 和 11 来保持一致、但与其他 2 个输出相比、12 似乎发生了漂移。  

附件是我们当前器件配置。

LMK5B_tics_pro_v11.TCS 

谢谢您、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您是否可以通过以下设置尝试重新采样的 SYSREF 请求:

    您可以切换 SYSREF_REQ_SW = 0/1 或 GPIOx 来请求脉冲。 看看这样是否有帮助。

    此致、

    Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riley、

    感谢您的帮助!

    我们能够使用您建议的重新采样方案触发输出端的脉冲。 遗憾的是、我们仍然看到通道 10 和 12 之间存在一些不一致/不同步、这与我们之前使用的设置类似。

    再次感谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您能分享漂流的屏幕截图吗? 也许是示波器拍摄?

    此致、
    Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 请参阅以下内容。

    所有捕获都使用包络模式、因此它是多次 syref 触发尝试的组合结果。

    输出 10 =黄色、输出 11 =蓝色、通过发送多个系统参考触发器进行包络捕获、看起来大多数情况下都是对齐的。

     

    输出 10 =黄色、输出 12 =蓝色、通过发送多个系统参考触发器进行包络捕获、输出 12 似乎不会一直出现错位、它将在连续的系统参考触发器上跳转

    OUT 10 =黄色、OUT 12 =蓝色、包络捕获、无模拟延迟

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我检查了 OUT12 时钟、与 OUT10-11 相比、同步时它会出现相位差。 这是因为我们使用 PLL3_PRI_DIV = 1 并将 CHDIV 绕过到 SYSREF、而 SYSREF 路径的输入最大频率为 1.25GHz。

    尝试更改 OUT_x_y_CH_DIV = 5 和 OUT_x_y_SR_DIV = 2、以便在 OUT10-11-12 上使用 OUT_x_y_SR_CH_DIV_BYPASS = CHDIV 实现 SYSREF 时钟

    这会使 OUT13 变为 500MHz、因此您可能想要更改 OUT14 分频器以获得 250MHz。

    希望这有所帮助。

    此致、
    Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riley、

    通过旁路设置以及 chdiv 和 sysref 上的分频器设置相匹配、我们似乎可以在我们目标的所有 3 个系统参考通道上实现对齐 (10/11/12)。  

    再次感谢您的帮助!

    Tom