This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:有关 ibis 仿真模型 lmx2594.ibs 的问题

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1610865/lmx2594-a-question-about-ibis-simulation-model-lmx2594-ibs

部件号: LMX2594

您好:

我的客户对 ibis 仿真模型 lmx2594.ibs 有疑问。
ibis 模型是否能够仿真 4GHz 以上的频域?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    为了便于您参考、我的客户仿真条件如下。 他提到、在这些条件下、他无法获得预期的仿真结果。 他怀疑 ibis 模型是否可以仿真超过 4GHz 的频率。

    仿真条件

    #1:器件和引脚

    驱动器:LMX2594 RFOUTA+/RFOUTA-(引脚 22/23)

    接收器:DACRF10 CLK+/CLK-(引脚 D16/E16)

     

    第 2 名:使用的 IBIS 模型

    LMX2594:lmx2594.iBS

    ADC12DJ5200:adc12dj5200rfaav.ibs

     

    3:工作频率:4 GHz、6 GHz

     

    4:信号类型:差分时钟信号

     

    #5:模拟器:广告



    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    以下是其他信息。

     -按如下所示修改模拟条件#1。

    #1:器件和引脚驱动器:

    LMX2594 RFOUTA+/RFOUTA-(引脚 22/23)

    接收器:ADC12DJ5200 CLK+/CLK-(引脚 F1/G1)

     -模拟结果。

     在 4GHz 时、差分模式看起来不平衡。

     首先、我想知道 “lmx2594.ibs"是否“是否支持 4GHz 以上的运行。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Suzuki-San、

    遗憾的是、该模型是常规 IBIS 模型、它不支持射频频率仿真。