This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:LMX2594EVM 杂散水平

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1608594/lmx2594evm-lmx2594evm-spurs-level

器件型号: LMX2594EVM
主题 ( LMX2594) 中讨论的其他器件

您好、

我的 LMX2594 配置为在 3932.16MHz 处生成时钟。 输入时钟为 122.88MHz、来自信号发生器(单端)。

查看输出杂散时、它们非常高:

image-20260116-202523.png

PLLatinum Sim 可以提供相同频率下的杂散、但效果更好。 评估板上的杂散电平是此组件的预期电平、还是我漏了一些东西?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathieu:

    您可以尝试在 PLL 锁定后编程 R2[10]= 0 吗? 这将停止内部状态机时钟。 下次需要校准 VCO 时、请在触发校准之前将该位编程回= 1。

    还可以将 R45、OUT_ISET 设置为=3。 这将降低输出功率和低频杂散。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我执行了您的建议、确实减少了杂散数量。 但剩余的杂散仍然很高。 有什么需要更改的吗?

    作为参考、导出我的寄存器:

    e2e.ti.com/.../LMX2594_5F00_TI_5F00_conf.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathieu:

    我们可以尝试的其他操作是不要使用 OSC_2X 或减少 CPG。 不过、这些方法会降低相位噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降低 PFD 可改善杂散、但会降低相位噪声。  

    但我仍在尽力了解 PLLatinum 和评估板之间为什么有这种差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathieu:

    PLLSim 不会对这些非 PLL 生成的杂散进行建模。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意、但如果您将我的第一个屏幕截图与 PLLatinum 计算的杂散进行比较、它们中的大部分频率不同、并非相同的 Lebel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathieu:

    这是一个整数通道、杂散频率都是 fOSC 的倍数。 这些 PLL 杂散在载波的两侧对称出现。  

    但是、低频杂散不是 PLL 杂散。 一些是由于状态机时钟导致的、其他一些是由于耦合导致的。