This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806BEVAL:Re:USB2ANY 接口无法上传最新固件

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DS250DF410EVM, LMK03806BEVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1611110/lmk03806beval-re-usb2any-interface-fails-to-upload-latest-firmware

器件型号: LMK03806BEVAL
主题中讨论的其他器件: USB2ANYDS250DF410EVM

您好、

 

通过 USB2ANY 器件将评估套件与 PC 连接时会出现错误。

尝试将固件版本 2.9.1.2 上传到 USB2ANY 器件时、更新失败、如下所示:

image.png

image.png

我还尝试使用较旧的“USB2ANY Firmware Loader“、并将可以找到的最新固件版本 (2.9.0.3) 放置在与可执行文件相同的目录中:

image.png

该固件版本是从此主题的最后一个帖子获得的:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164949/bq25792evm-usb2any-to-connect-to-his-bq25792evm

遗憾的是、也会发生相同的错误、USB2ANY 固件无法加载。

显示的错误与我当前尝试使用的另一个评估套件 (DS250DF410EVM) 相同。

该套件的板载 MSP430 会遇到相同的固件更新错误。

我尝试了不同的端口和运行 Windows 11 的 PC。

要使 LMK03806BEVAL 正常运行、有哪些选项?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我刚刚做了更多的调试工作、错误就在我这边。

    我测试过的两款 PC 都有过时的 USB 驱动程序。

    第三台 PC 成功加载固件。

    此致、