This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:上电后软件复位的时序?

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1610343/lmx2820-the-timing-for-the-software-reset-after-power-on

器件型号: LMX2820

您好的团队、

 

您能告诉上电后软件复位的时间吗?

数据表中没有可使用软件复位的信息。

 

 

image.png

 

 

此致、

高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、

    复位将以纳秒为单位有效、因此您可以在复位后立即开始对器件进行编程。 如果我们增加一些延迟、我认为 100µs 已经足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、

    以下是其他问题。

    1、 ‑上电复位 (POR) 通常需要多长时间才能完成?

    此外、POR 是在电源轨完全斜升之前完成、还是仅在电源电压稳定后完成? 


    ‑上电后(即在硬 POR 完成后)、我们应该等待多长时间才能保证 SPI 通信有效、尤其是写入 RESET 位?
    换句话说、硬 POR 完成和第一次 SPI 写入之间的最小安全延迟是多少? 


    此致、
    高桥则幸
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、

    我没有确切的数据、因为我们从未对此进行过描述。

    我猜是当 Vcc 大于 2.5V 时发生的 POR、因为大多数内部电路都在内部 LDO 的 2.5V 电源下工作。 POR 和 SPI 编程都在数字域中、因此在执行 POR 之后、实际上我们不需要等到开始 SPI 编程。