This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:将 R52 在 R52 处从 0 (NO) 更改为 1 (Yes)

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1609156/lmx2572-change-r52-from-0-no-to-1-yes-at-r52

器件型号: LMX2572

尊敬的技术支持团队:

寄存器 R52 的处理方式已中途更改。 未设置任何内容的状态 (420h) 与设置 421h 的状态之间会有何差异?

image.png

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 0x421 时、当 CE 引脚从 L 更改为 H 时将进行 VCO 校准  

    如果 R52 = 0x420、则不会进行 VCO 校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的答复。

    您能否详细说明哪些性能项受是否执行 VCO 校准的影响?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    校准旨在确保器件可以在再次唤醒后的 1.5ms 内恢复锁定到原始频率。

    如果没有校准、锁定时间会更长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的答复。

    请在 “8.1.4 VCO 校准“下面的说明中提供有关 (1)、(2) 和 (3) 的详细信息。

    我有点理解“(3) 最佳的 VCO 幅度“、但我并不十分理解“(1) 正确的 VCO 内核“和“(2) 内核内的最佳频带“。

    问题 1:

    (1)“校准“是指选择 VCO 1、2、3、4、5 和 6?
       如果是、由于每个校准都以无重叠的频率明显分隔、因此“校准“一词认为不合适。

    问题 2:

    关于 (1)、“校准“是指选择 VCO 1、2、3、4、5、 和 6?
    如果是、由于每个校准都以无重叠的频率明显分隔、因此“校准“一词认为不合适。

    关于 (1)、(2)、设备是否在内部而不是离散表现出模拟收敛行为?

    问题 3:

    搜索数据表中的“Calibration"会“会产生 60 个命中、但是为什么即使在 VCO 校准部分中也未提及 R52?

    如果 R52 处于复位状态 0x420 而未进行 VCO 校准、并且除非特意设置为 0x421、否则不会进行校准、我认为应该明确说明它。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    校准将发现以下内容:

    更多有关校准的信息、请阅读 https://www.ti.com/lit/pdf/snaa336

    R52[0]不旨在由用户配置、我们要求用户编程此位= 1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的答复。

    该工具是否为 TICS Pro?

    TICSPRO-SW 应用软件和框架|德州仪器 TI.com

    也感谢您分享与校准相关的域。

    我仍在审查文件细节。 同时、您能否分别就第一季度、第二季度和第三季度发表评论?

    感谢您的合作。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    校准的目标之一是找出合适的 VCO 内核。 表 136 提供了每个内核的大致 VCO 覆盖范围。  相邻的 VCO 内核在其边界重叠。 当所需频率落在边界内时、每个器件在校准后可以选择不同的内核。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的答复。

    将 R52 设置为 0x421 是否为必需?
    具体而言、请阐明对于需要动态频率变化的应用或使用断电模式时(当 CE 引脚设置为高电平/低电平时)、这是强制还是建议使用。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    R52 中的自动校准功能是产品定义的一部分、某些特定目标应用需要该功能。  

    您的客户可以选择是否使用此功能。 即使您选择不使用此功能、也没有性能差异、您仍然可以随时手动编程 R0 以校准 VCO。