This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:LMK04832 锁定问题(由于 VCXO)'s 谐波?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1613987/lmk04832-lmk04832-lock-issue-due-to-vcxo-s-harmonics

器件型号: LMK04832

我们使用 LMK04832 输入 10MHz 基准时钟并生成 128.88MHz 时钟。
Qtech 122.88MHz VCXO 以单端配置连接到 OSCinP 引脚。

Qtech 122.88MHz VCXO 的谐波分别在 1/2、3/2 和 4/2 频率下约为–28dBc、–30dBc 和–40dBc。
(谐波振幅根据 61.44MHz 处的正弦波峰值而变化。)

尽管 Qtech 122.88MHz VCXO 的频率会根据参考 10MHz 而变化、但 LMK04832 无法实现锁定。
这些谐波会影响锁定行为吗?

如果谐波影响运行、允许的最大谐波水平是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BH:

    这些谐波不应导致失锁。 您能否提供寄存器配置?  

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael


    作为参考、当我们在主板上使用 Crystek 产品替换 Qtech 设备并对其进行测试时、LMK04832 能够顺利锁定。
    下面提供了寄存器设置。

    谢谢你。

    0000 90
    0000 10.
    0002 00
    0003 06
    0004 D1
    0005 63
    0006 50
    000c 51.
    000d 04
    0100 13
    0101 0A
    0102 10.
    0103 40
    0104 00
    0105 00
    0106 01.
    0107 11.
    0108 13
    0109 0A.
    010A 10.
    010b 40
    010C 20
    010D 20
    010E 01.
    010F 41.
    0110 13
    0111 0A
    0112 10.
    0113 40
    0114 10.
    0115 00
    0116 01.
    0117 11.
    0118 13
    0119 0A.
    011A 10.
    011B 40
    011C 20
    011D 20
    011E 01.
    011F 11.
    0120 13
    0121 0A.
    0122 10.
    0123 40
    0124 10.
    0125 00
    0126 01.
    0127 41.
    0128 13
    0129 0A.
    012A 10.
    012B 40
    012C 10.
    012D 00
    012E 01.
    012F 11.
    0130 13
    0131 0A
    0132 10.
    0133 40
    0134 20
    0135 20
    0136 01.
    0137 11.
    0138 11.
    0139 00
    013A 00
    013B 98
    013C 00
    013D 08
    013E 03.
    013F 07
    0140 03.
    0141 00
    0142 00
    0143 01.
    0144 FF
    0145 00
    0146 1A
    0147 1A
    0148 02.
    0149 42
    014A 33
    014B 06
    014C 00
    014D 00
    014E C0
    014F 7F
    0150 01.
    0151 02.
    0152 00
    0153 00
    0154 7D
    0155 00
    0156 7D
    0157 00
    0158 96
    0159 06
    015A 00
    015B D4
    015C 20
    015D 00
    015E 1e.
    015F 0B
    0160 00
    0161 0F
    0162 8C.
    0163 00
    0164 00
    0165 0C
    0169 58
    016A 20
    016B 00
    016C 00
    016D 00
    016E 13
    0173 10.
    0177 00
    0182 00
    0183 00
    0166 00
    0167 00
    0168 4C
    0555 00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BH:

    您能否提供有关 Qtech VCXO 的更多信息? 鉴于您的配置锁定了 Crystek VCXO、它似乎与 Qtech 谐波水平相关。

    Qtech 122.88MHz VCXO 在 1/2、3/2 和 4/2 频率下分别表现出大约–28dBc、–30dBc 和–40dBc 的谐波。[/报价]

    1/2 和 3/2 谐波看起来特别高、尤其是在这些失调电压应该达到的情况下。 此器件未指定允许的最大谐波电平。  

    您是否还可以.txt 或.tcs 文件形式提供您的寄存器配置?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    Crystek 和 Q-Tech 器件的寄存器配置相同。
    根据 Q-Tech 数据表、谐波和次谐波的最大电平规定为−20dBc。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BH:

    PLL2 是否存在锁定问题?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    否、这是 PLL1 锁定问题

    PLL2 锁定正常。

    抱歉、上面的 TICS Pro 捕获数据不正确。

    我重新附上了下图。

    额外的图是 VCXO 输出。 如您所知、正弦波的峰值电平由于频率为 1/2 而有所不同。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BH:

    有趣 — 似乎问题可能出在第一个循环的配置中。 与 VCXO 的高谐波配合使用时、PFD 频率会引入相位噪声损失、可能是问题所在。  

    您可以尝试更高的 CP1 设置吗? 您可以尝试 1050uA、而不是 450uA。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    我们已经尝试更改 PLL1_CP_GAIN。 它没有任何变化。

    如您所知、 目前 10MHz 参考值除以 PLL1 R 分频器 (R = 125) 到 0.08MHz、Q-Tech VCXO 除以 N = 1536、从而在 PLL1 产生 0.08MHz PFD 频率。

    相位检测器频率非常低。

    仅用于测试。 我们将参考 10MHz 更改为 10.24MHz。 因此、我们可以将 相位检测器频率从 0.08MHz 更改为 10.24MHz (10.24 是 122.88 的 1/12)。

    测试结果显示已启用锁定检测信号。  遗憾的是、我们无法更改参考频率。

     

    我认为谐波导致的显著正弦波失真会引入过多的相位误差、从而可能超过 PLL1_WND_SIZE(最大 43ns)、尤其是在低相位检测器频率下工作时。

    您对此有何看法?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BH:

    当基准为 10.24MHz 时、您能否验证 PLL1 是否使用 1.024MHz FPD 锁定?

    Qtech VCXO 数据表是否在线提供? 我特别想了解 VTUNE 或 Vcont 引脚的输入阻抗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung

    实际上、我们测试了 R 分频器值何时为 1 (10.24MHz Fpd)、4、6 (1.7MHz Fpd)、8 (1.28MHz Fpd) 等

    PLL1 使用 1.706666667MHz FPD 锁定。

    但 PLL1 未锁定为 1.28MHz FPD 或更少的 FPD。

    您可能找不到 Qtech VCXO 数据表。

    在我拥有的数据表中、没有有关 VTUNE 或 Vcont 引脚输入阻抗的信息。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BH:

    我猜问题是由于低 FPD 和低 Vtune 阻抗组合造成的。  

    请与 Qtech 核实、输入阻抗、Crystek 输入阻抗为 51kΩ。 如果阻抗较低、来自电荷泵的电流将通过 VTUNE 引脚泄漏到接地端、从而进行调制或解锁。 增大 FPD 可以更频繁地“充电“环路滤波器、从而补偿泄漏。