This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2531:针对混频器 IC 本地频率输入的 PLL 建议

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1615073/lmx2531-pll-recommendation-for-local-frequency-input-of-mixer-ic

器件型号: LMX2531

您好:

我的客户正在寻找支持以下条件的 PLL 器件。

  *用于以下类型的混频器 IC 的 LO 信号输入

    image.png

  *参考 频率:19.2MHz

  *输出频率:2.03GHz(单端)

  *更喜欢内置 VCO

请在 TI PLL 产品中推荐最合适的产品。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    通常根据相位噪声或抖动性能要求进行选择、如果您不介意、LMX2531LQ2080E 非常适合低功耗和单端输出应用。