This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:LMX2594EVM RFoutB 更改为 1nH 上拉电感器、频谱非常难看、尤其是低频范围...

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594EVM, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1615177/lmx2594evm-lmx2594evm-rfoutb-was-changed-to-1nh-pull-up-the-spectrum-is-quite-ugly-especially-the-low-frequency-range

器件型号: LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2594LMX2820

在我们的应用场景中、我们需要更高的 LMX2594 输出功率、因此我们已根据数据表的说明将上拉电阻从 50 Ω 更改为 1nH。 输出功率增加了约 4dB @14GHz、但遗憾的是、频谱看起来很难看、这会影响我们的应用。 有人能帮我看看它是否符合 LMX2594 的设计预期吗?

此外、我们还有一个问题:如果设置 RFoutB 在 14GHz 下工作 (mode:VCO)、而 RFoutA 在 7GHz 左右 (mode:Channel Divider)、则 RFoutB 在 7GHz 及其谐波中的频谱中存在相当大的杂散、反之亦然。 这是否意味着我们不能让 RFoutA 和 RFoutB 以不同的频率工作?

图 1:RFoutB(上拉 1nH)

image.png

图 2: RFoutA(上拉 50 欧姆)

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    低频噪声可能是由 RFout 到输入的反馈引起的。 我们可以通过将 OUT_ISET 设置为 3 来改善该反馈。 但是、这也会降低输出功率。

    您还可以尝试移除去耦电容器吗?

    如果其中一个输出是 VCO 输出、但另一个输出是分频输出、那么我们一定可以看到由于通道间串扰而在 VCO 输出通道上产生的分频信号。 这种串扰不可避免。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的立即答复。 我采纳了您的建议:移除 RFoutB (C11) 的去耦电容并将 OUT_ISET 设置为 3(默认值为 0)。 频谱中的低频噪声有一些改进、但仍然无法满足我们的应用要求。 如果我们想彻底消除 低频噪声的影响、因为 LMX2594EVM 或寄存器配置没有什么可做的、那么有一种使用带通滤波器或高通滤波器的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    是的、过滤器是解决问题的最佳方法。  

    您还可以考虑 LMX2820、它不存在该问题。