This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1103:使用 LMK1C1103 等时钟缓冲器将时钟分配至 9 个单元

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1103, LMK1C1108, LMX1906-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1613804/lmk1c1103-distribute-clock-to-9-units-using-clock-buffer-like-lmk1c1103

器件型号: LMK1C1103
主题中讨论的其他器件: LMK1C1108LMX1906-SP

您好、

在我们的应用中、我们需要将 100MHz 时钟分配到 9 个从器件。 最初我们计划使用 3 LMK1C1103、但器件间偏差对于我们的应用来说过高。

不仅是值本身(我们可以校准它)、还可以校准温度变化。 在我们的应用中、从站的相位关系至关重要。

另一个具有 9 个输出的时钟缓冲器?

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alessandro、  
    您需要哪种类型的输入时钟和输出时钟?  
    这是 LVCMOS、LVDS 等吗?  
    此外还有 LMK1C1108  

    但您提到 P2P 偏斜太高 — 您在这里有什么预算?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    感谢您的建议、但我有 9 个从器件(8 个器件+外部时钟输出)。 也许我可以将这个 IC 之前的时钟除以 2。

    我们的时钟为 LVCOMS、P2P 偏斜过高、但这不是真正的问题。 可以逐个电路板校准这些差异、但不同温度之间的变化如何?

    如果我理解正确、室温下的 o2o 偏移为 35ps、边界温度下的 o2o 偏移为 55ps。 我们可能需要不同温度之间的低偏差变化。

    我将计算最大偏差、我们的值为–10 至+60°C。

    是否存在偏斜较低的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:  
    还没有。  
    如果您需要具有低温度系数(推进延迟变化/温度)的器件、除了 LMX1906-SP 等射频缓冲器外、几乎所有器件都没有指定这一点。  
    您可以在给定传播延迟的情况下估算温度系数 — 整体温度范围内的温度系数主要是线性的。  

    但是、您的理解是正确的。  

    不过、我们目前没有任何具有较低偏斜的低频率静态缓冲器。  
    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    感谢你的帮助。