This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04714-Q1:LMK04714 输出不起作用

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1616061/lmk04714-q1-lmk04714-outputs-not-functioning

器件型号: LMK04714-Q1

我有一个使用 LMK04714 的新定制板。 我在使所有时钟输出正常工作时遇到问题。 我可以使时钟输出 0、5、7 和 8 正常工作、但其他输出似乎不在输出。 我附加了一个与我们的硬件一致的 TICS Pro 文件、并且我们的寄存器采用相同的编程方式。 您能否帮助确定哪些配置可能出错、从而阻止输出 1、 2、3、4 和 9 输出? PLL1 和 PLL2 报告锁定、因此我假定我们的外部参考、VCXO 输入和环路滤波器可以。 LMK04714.TCS 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver:

    基本配置正常、我认为您的问题可能是由于系统参考编程未完成。 若要使用 sysref、后面将遵循一系列编程序列。

    数据表第 8.3.3.1 节提供了一个示例。