This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:占用空间问题

Guru**** 2921300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1613723/lmk1c1104-footprint-issue

器件型号: LMK1C1104

您好、

  1. 橙色框 如下图 a 所示 顶视图引脚编号布局

  2. 启动 R0.05 半径 相同的电压 绿色框 需要建模、也可以将其创建为 矩形引脚

  3. 焊盘图案尺寸 下面全部根据显示 标称值(中值)

1104.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    1.正确。  
    2. 我不在这里关注 — 你能详细说明吗? 我们还有 CAD 符号和空间,以及 3D 模型在 超级图书馆管理员

    3.正确,中值。  

    此致、  

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    关于第二点,下面是一个快速的跟进:

    红色框所示的四个角应该是 R0.05 圆角、还是只能是尖角/方角?

    请告诉我们您的想法。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  
    让我与 PE 团队核实一下。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    我是否可以知道 PE 团队有任何更新? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  
    让我再次与 PE 团队跟进、我没有得到回应。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    有了、请告诉我您是否得到 PE 团队的回复。 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  
    PE 团队表示没有问题。  

    当您制造印刷电路板时、蚀刻将绕过边角。 不用担心。

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    “好了,谢谢你!

    Jeff