This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:引脚触发的自动斜升配置

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMX2572EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1615497/lmx2572-pin-triggered-automatic-ramping-configuration

器件型号: LMX2572

请求: 对于需要外部触发频率斜升的应用、我们正在评估 LMX2572。

期望的行为: 器件在启动频率下空闲(无斜坡)。 RampClk 引脚上的上升沿触发一个完整的频率斜坡。 斜坡完成后、频率复位开始并等待下一个 RampClk 上升沿

问题: 使用 LMX2572 可以实现这种行为吗? 如果是、建议的配置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是可行的。 例如:

    检查 RAMP_EN 位后、斜坡将开始从 6GHz 斜升至 6GHz 以实现 100µs、然后等待触发信号。 RampClk 引脚上的边沿触发从 6GHz 到 6.04GHz 的斜升、然后器件将自动斜升回 6GHz、等待下一个触发信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的回复和示例配置。
    我们有一些关于您的设置的后续问题:

    1.您使用哪个版本的 TICS Pro 进行此测试?
    2.您使用哪个硬件/平台来验证此行为(EVM,定制电路板等)?

    我们已根据您的建议使用 TICS Pro v1.7.10.0 配置了 LMX2572EVM(请参阅上面的屏幕截图)。 但是、切换 RampClk 引脚时、不会观察到斜升行为。
    器件保持在起始频率、不会按预期响应触发器。 我们使用示波器探测 VTUNE 引脚来验证此行为。
    请问您是否需要了解这个 TICS Pro 版本的任何其他设置、固件要求或已知问题?

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用了 TICS Pro v1.7.10.2(内部版本)和 EVM。  

    您可以探测 EVM 上的 RampCLK 测试点以验证触发信号。 选中 RampCLK 复选框会使测试点变高。

    在本例中、VCO 频率变化为 40MHz、I 将阈值设置为 50MHz、以避免 VCO 校准。

    测试程序:

    将器件编程为锁定到 6GHz 而不启用 RAMP (RAMP_EN = 0)。

    然后写入 RAMP_EN = 1 以开始斜坡。

    这是 PLL 配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    谢谢您—配置现在可以正常工作。

    我还有一个问题:

    是否可以使用 RampClk 触发器(而不是仅使用锯齿斜坡)生成三角斜坡(上升和下降)?

    如果是、您能否建议如何配置?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于触发信号与斜坡时序不同步、因此您将得到以下波形。 这是您尝试实施的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这正是我们想要的。 您能否提供一个 TICS Pro 配置示例、以通过外部触发器生成该三角斜坡波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是配置、因为我们不能使用 TOC 计数器、所以我们需要使用上限/下限来限制频率。  

    粉色迹线是 Vtune、绿色迹线是触发信号。