This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:LMX2572 斜坡问题

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1616349/lmx2572-lmx2572-ramp-issue

器件型号: LMX2572

我一直在努力在设计中采用 LMX2572 的定制电路板上创建斜坡。 使用锯齿形式的斜坡进行的初始实验。

尝试在 2400 与 2500MHz 之间斜升、电流斜坡时间达到 300 μ s。 我想将斜坡时间尽量缩短到 50us 甚至更短... 请建议所需的 LMX 寄存器配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无法使用 50µs。 斜坡范围为输出端的 100MHz、VCO 斜坡范围为 200MHz。 线性斜坡无法支持 200MHz 频率变化。 这意味着在斜坡期间有多个 VCO 校准。 因此、无法实现 50µs。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Noel、感谢您的快速响应。
    我正在处理锯齿波形 、因此没有 ramp1。 Ramp0 配置为 2400 至 2500MHz、勾选 rst、当然不勾选且持续时间为 100 或 50(但由于持续时间,对观察到的波形时序没有影响)。

    为了实现理想的斜坡时序、我保持 RAMP_THRESHOLD = 50。 我认为这意味着 VCO 校准将在每次 50MHz 扫描时进行。  因此、对于 100MHz 的斜坡、VCO 将仅校准一次。 您能告诉我、此 IC 可实现的最佳斜坡时间是多少?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请阅读 EVM 用户指南 (www.ti.com/.../SNAU217) 的第 3.2.3 节例如、您的斜升波形将与示例相似、在斜升周期内有几次校准。

    数据表第 8.1.7.2 节对时序进行了说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Noel、我阅读了建议的章节。 “累积斜坡频率“中的频点数量仍然不清楚。 在我的例子中、RAMP_THRESHOLD 设置为 50MHz、但由于 50MHz 斜坡中的频点数不知道、我无法计算所用的时间!

    然而, 我执行了一项活动,将所需的频带从 100MHz 降低到 30MHz ,观察结果如下:

    对于 30MHz 扫描频带、斜坡时间= 5usec。

     测量斜坡时间的过程如下:

    频谱分析仪范围设置为 0Hz、频率设置为频带中心。
    这会得到 频带中心的多个峰值。

    两个连续峰值之间的时间差是“频带中心频率点“的重复时间。

    这种快速波形非常好。

    请 检查并确认 此波形的 LMX2572 配置的附加图像。   

    配置如所示  

    Fosc = Fpd = 125MHz

    MASH 阶次:三阶

    PFD_DLY_SEL:3.

    Fvco: 4800

    RFoutA:2400

    阈值:50MHz

    起始频率:4880 == 2440MHz(由于 CLK_DIV = 2)

    停止频率:4940 == 2470MHz (由于 CLK_DIV = 2)

    VCO 校准时间:0us

    RST:已勾选

    延迟:未勾选

    nextramp:斜坡 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、正在等待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vanshaj

    根据您的描述、这里是您的配置。

    斜坡范围为 60MHz、因此阈值必须大于 60MHz。

    斜坡过快、我们还需要具有更宽的环路滤波器带宽才能支持。 我使用了最大 电荷泵电流设置、用于加宽环路带宽。

    这是斜坡波形。 它不是锯齿波形、因为环路响应仍然无法遵循斜坡速率。  

    如果我们在 50µs 期间更改斜坡、则可以获得锯齿波形。

     很难使用 PLL/VCO 来实现您的要求。 考虑使用 DAC 来生成斜坡信号。