This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:数据表中的相位噪声与 PLLatinum Sim 指标

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1618598/lmx2571-datasheet-phase-noise-vs-pllatinum-sim-metrics

器件型号: LMX2571

您好:

我注意到 LMX2571 数据表 480MHz 开环相位噪声与 PLLatinumSim(最新版本)中提供的噪声之间存在差异。  我实施了一个非常窄的环路滤波器、因为我主要对 VCO 的性能超过 1MHz 感兴趣。  我在 PLLatinumSim 中看到的是> 3MHz 地板是平坦的–147dBc/Hz。  在数据表中、下限达到–156.8dBc/Hz。  PlllatinumSim 显示总相位噪声远高于分布输出本底。  这是为什么?  数据表还显示了 500MHz 输出、其在 10MHz 处具有类似的极层。

image.png

image.png

image.png

谢谢您、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    这是因为我们在工具中放置了错误的数据。

    我们可以选择使用点并手动将相位噪声数据放在这里。 点击 Update Noise 按钮以更新仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、感谢您的快速响应。