This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:LMX2820 — 重新编程时会出现较高的骤降(完全辅助模式)

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM, USB2ANY, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1616044/lmx2820evm-lmx2820---high-spuriouses-when-reprogrammed-full-assist-mode

器件型号: LMX2820EVM
Thread 中讨论的其他器件: USB2ANYLMX2820

Hallo、

我在完全辅助模式下使用 LMX2820EVM、并将 USB2ANY 和 TICS Pro 作为我的控制软件。 以下是问题描述:  

对于某些频率(它们都是 PDF 频率的倍数)、在以下情况下、输出的频谱会显著降低:

  • 我编程我的频率 ( F0 )。 我读回所有寄存器的内容并将其另存为 寄存器 0 。 当这是我在单个会话中编程的第一个频率时、输出信号频谱看起来相当不错、就像这样 (BW 为 100Hz):

11_6_before.png

  • 然后选择另一个频率 ( f1 )、它接近 F0 。 当然、频谱会发生变化。  
  • 最后、我选择了 F0 、再次。 这次、输出信号频谱如下所示:

11_6_after.png

  • 我读回所有注册人的内容 ( 寄存器 1. ) 这一次。  
  • 比较 寄存器 0 寄存器 1. (请参阅随附的文件 LMX28204.txt) 我完全可以观察到 NO DIFFERENCES ! 存在杂散。  

如果这样做有所帮助、以下是显示设置的屏幕截图:

TICS_view.PNG

TICS_view_uc.PNGLMX2080EVM.txt 

不用说,我们没有线索什么是错误的设置。 任何需要改进/检查的提示或解释正在进行的操作都是非常受欢迎的。  

此致

Pawel

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pawel:

    您可以在不使用 VCO 倍频器的情况下再次执行此操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    不幸的是、如果我们使用 VCO 倍频器还是使用 VCO 倍频器完全没有关系。 以下是在没有 VCO 倍频器的 9GHz 下发生相同问题的示例(更改为 9.0005GHz,然后再更改):

    解决方案 之后

    不过、在 FCAL 杂散消失之后(capctrl 和/或 daciset 确实会发生变化)、但我想知道是否可以在不使用 FCAL 或快速重建的情况下修复杂散。

    我还使用我们自己的配置(频率为 11.6GHz)进行了另一个实验。 在该示例中、读回时某些寄存器存在差异、特别是 R115、R113、R74 (capctrl)。 R113 和 R115 未在文档中描述、我们希望提供更多信息对您有所帮助。

    解决方案 开关后 在 FCAL 之后
    解决方案 开关后 在 FCAL 之后
    R115 0xDF8F 0xBF8F(更改) 0xBF8F
    R113 0x8221 0x8221 0x8222(更改)
    R74 0x8365 0x8365 0x8C25(更改)

    此外、杂散不一致。 在以下示例中、我从 11.6GHz 切换到 11.6005GHz 并多次返回(每次使用相同的设置)。 结果如下:

    我会注意到、我们仅在特定频率下观察到此问题、当分数分子= 0(在 N 分频器中)时 、我们使用二阶 MASH。 在这些频率(高达几 MHz)附近存在杂散、这些杂散是一致的。 在示例上、是否有任何可靠的方法来减轻它们的影响?

    此致、
    维基人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的维客:

    我可以复制此问题、可以通过切换 MASH_RESET_N 位来解决此问题。

    每当 R0 被编程为 FCAL_EN = 1 时、就会触发 VCO 校准。 校准还会重置 MASH 引擎。 在完全辅助的情况下、无需校准、因此不会进行 MASH 复位。 我们必须手动复位 MASH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    非常感谢您对此进行研究。 我们已经测试了您的建议,它对我们很有用。 基本目标是通过每次更改频率时不重新校准来节省时间、包括 我们在 PDF 的整数倍率下工作的情况。  MASH_RESET_N 会执行此操作。 非常感谢。 BTW ..: Do 寄存器 R113 和 R115 包含我们可以使用的任何内容(例如,一个关于出错和即将出错的警告) 。 等)

    在研究载波附近的杂散时、当 LMX2820 的输出频率非常接近但不等于 k x PDF(整数 k)时、我们发现另一个需要帮助的问题。 我们为此开启一个新的情形:<LMX2820EVM杂散、续>。 可能是因为它在某种程度上是相关的,虽然在第一眼看到它是一个相当不同的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pawel:

    R113 和 R115 包含 VCO 倍频器的校准数据、如果您使用完全辅助和 VCO 倍频器、则需要访问这些寄存器。  

    我正在更新数据表、此信息将添加到新的数据表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的更新 — 您能分享一些关于如何使用 R113/R115 的基本信息吗? 或何时需要使用包含此信息的新数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    您能否分享一些关于如何处理 R113/R115 的信息? 或者 最好不要触摸它?