This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:ACLK、MCLK 和 SMCL 的频率校准

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1616446/msp430f6779a-frequency-calibration-for-aclk-mclk-and-smcl

部件号: MSP430F6779A

我们在设计中使用 MSP430F6779A、并使用 DCO 和 FLL 生成 MCLK。

配置详细信息:

•器件:MSP430F6779A

•目标 MCLK 频率:25MHz

•FLL 基准:xT1 (32.768kHz)

•VCORE 电平:根据用户数据表提高

测量:

•观察到的 ACLK 误差≈23ppm(在频率计数器上测得)

•我们  使用 XT1 基准 (32.768kHz) 生成 25MHz 频率时、观察到的 MCLK 误差为≈534ppm(在频率计数器上测量)

请在此处帮助我们提供您对频率/时钟校准的建议  

1. XT1 (32.768KHz ) 外部晶体振荡器的最大 PPM 误差应该是多少?

2.在 25MHz 处使用 DCO+FLL 生成的 MCLK 的预期/允许容差是多少? (目前我们在 MCLK 引脚上获得 500 PPM)

3.对于 XT1/Crystal 的高精度定时应用、TI 是否推荐使用基于 DCO 的 MCLK?

4.是否有任何推荐的校准技术或配置实践来进一步减少 MCLK 和 SMCLK 上的 ppm 误差(例如,FLL 调优,基准选择或软件校准方法)?

这一澄清将帮助我们验证当前时钟精度是否可用于我们的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、请在下面找到我的答案:

    1. 通常情况下、  建议为通用计时使用 25°C 处具有±20ppm 容差的晶体、但如果这是一个高精度应用、则  在室温下通常需要±5ppm 至±10ppm 的容差、以确保实时时钟 (RTC) 保持在合法的漂移限制范围内
    2. MCLK 通常将与晶体的精度相匹配、而 FLL 锁定到基准时钟 (DCO) 的离散倍数、这会 引入“量化“误差、因为 DCO 可能无法精确达到 25.0000MHz。 使用这种方法还会有更多的 CLK 抖动、但 500ppm 似乎很高;该值是在时钟稳定后测量的吗?
    3.  如果应用需要极小抖动和绝对稳定性、我们通常建议使用直接晶体源(如 XT2)而不是 DCO+FLL。  FLL(锁频环)连接到 32.768kHz XT1 晶体、可提供 良好的长期平均精度、但也需要在精度和抖动之间进行权衡。
    4. 为了获得更高的 MCLK/SMCLK 精度、我建议使用以下内容:
      1. 如果可能、在 XT2 (例如 4MHz) 上)上使用更高的频率基准、而不是在 XT1 上使用 32.768kHz。 较高的参考频率可减少乘法器 并减去频率“跳数“、从而降低 MCLK/SMCLK 上的抖动
      2. 为了实现绝对的周期间稳定性(会降低一些平均 ppm 精度)、您可以禁用调制器。 这会将 DCO 锁定到单个抽头、从而消除频率“抖动“噪声
      3. 请勿选择内部 REF0 来实现高精度时序、因为其漂移比晶体本身要差一个数量级
      4. 如果您使用这种电容、请通过 UCSCTL6  调整寄存器来调整器件的内部负载电容器、从而微调 XT1 上的负载电容
      5. 尝试     在旁路模式下使用馈入 XT2 引脚的外部 TCXO(温度补偿晶体振荡器)。 这会绕过所有内部振荡器噪声和温漂

    希望这对您有所帮助!

    -布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    目前、我们正在使用 XT1(32.768kHz 晶体)作为 FLL 的参考时钟、并通过 DCO 生成 MCLK。

    在测试期间、我们观察到当启用 DCO 调制器(正常 FLL 操作)时、测得的频率误差大致为 534 ppm 偏离目标频率。

    但是、当我们禁用 DCO 调制器(已设置 DISMOD)时、测得的频率会显著变化、并且误差会增加至 大于 2000 ppm

    您能否澄清一下、禁用调制时、这种误差幅度是预计是由于 DCO 抽头量化造成的、还是我们应该审查其他配置方面。

    谢谢。此致

    Vishal Tyagi