This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:对 LMX 2594 原理图和时钟文件的阐释

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1619697/lmx2594-clarification-on-lmx-2594-schematics-and-clock-file

部件号: LMX2594

尊敬的团队:

请查看 LMX2594 的附加原理图。 请原谅它。 我需要两个输出都应该是 12GHz。

image.png我在下面有一些困惑  

    1. 在数据表中、18nH 电感器已连接、我是否应该保持 18nH 电感器或这个突出显示的铁氧体磁珠就足够了? 会有什么不同?
    2. 您能否详细介绍一下 CPOUT 为什么应该如此、以及它是电荷泵电容器的用途?

此致、

Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    原理图看起来很好。  

    18nH 是射频扼流圈、我更喜欢电感器还是铁氧体磁珠。  

    CPout 是 PLL 电荷泵输出、需要一个环路滤波器将电流转换为 VCO 的控制电压。 您可以使用 PLL Sim (www.ti.com/.../PLLATINUMSIM-SW) 设计环路滤波器。