This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694-LVDS:EP OSCIN

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D2102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1619666/lmx2694-ep-lvds-oscin

器件型号: LMX2694-LMX2694-LMX2694-LMX26146- EP
主题: LMK1D2102 中讨论的其他器件

您好、

 

我注意到、对于大于 20MHz 的输入频率、LMX2694 的 VOSC 输入范围为 0.4V 至 2V。  

image.png

数据表还建议将 LVDS 作为差分输入协议。  

image.png

然而、LVDS 通常不能满足所需的电压摆幅(例如 LMK1D2102)。  

image.png

有人可以澄清 LVDS 是否确实是 LMX2694 一种可行的输入信号协议吗?  

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、

    支持 Vosc、LVDS 的正确定义、请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,那么图 8-1(没有你的注释)是有点误导? 我们实际上需要 0.2 - 1 V 的差分电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、

    右侧、0.4V 至 2V 是施加到其中一个 OSCin 引脚的单端信号。 对于差分输入、每个引脚上的信号均为 0.2V 至 1V。