This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE925PERF-EVM:驱动程序无法安装、无法在 clockpro 软件中找到电路板

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE925PERF-EVM, CLOCKPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1615920/cdce925perf-evm-driver-wont-install-cannot-find-board-in-clockpro-software

器件型号: CDCE925PERF-EVM
主题中讨论的其他器件: CLOCKPRO

您好:

我最近购买了 CDCE925PERF-EVM 套件来测试时钟发生器、然后再将器件设计到产品中。  

但是、我实际上无法使用该套件。 如果尝试安装驱动程序、会收到这个错误 image.png

以管理员身份运行我会遇到类似的问题  

image.png

 

该电路板不会像我在论坛中看到某些人那样出现在器件管理器中、TI Clock Pro 无法为我找到能够对器件进行编程并进行测试的电路板。  

如果您能提供帮助、那将会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iwan:

    您是否可以共享您拥有的 EVM 跳线引脚?  

    我假设您使用 Clock Pro 与我们的器件进行通信?  

    此外、 您可以遵循此 E2E 主题 来消除任何驱动程序问题吗?  

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    SDA 和 SCL 上有跳线、其中一个靠近 USB IN、USB 3V3 和 1v8。 2 靠近 USB 1.8 输出。

    至于器件驱动程序的方式、该指南说它应该在设备管理器中显示为“TI CDCE...“、但是当我插入电路板时、我会得到 2 个 USB COM 端口   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iwan:

    我将在工作台上研究这个问题、 我订购了一个 EVM、然后等待它到达。 我应该能够在 EVM 到达后查看驱动器问题。

    在这种情况下、您的 EVM 连接对我来说很好、如果您仍然遇到此问题、您是否可以尝试卸载并重新安装 CLOCKPRO 并进行测试?

    此致、

    Sandra   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:  

    我重新安装了 clockpro、我注意到它安装了一些 FTDI 驱动程序、因此我尝试安装的其他驱动程序可能不是必需的? 我尝试安装的驱动程序是 EVM 页面上的驱动程序。

    www.ti.com/.../CDCEL925PERF-EVM

    SCAC131 —CDCEL9xx 编程器 EVM 的驱动程序

    但是在 clockpro 中,主板不显示,点击“查找主板“按钮后,所选主板保持空白。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iwan:

    我正在 对此驱动程序问题进行一些调查。 在设备管理器上、您应该会看到器件显示为“TI CDCE (L) 9xx...“ 而不是“USB 串行端口“、这让我认为驱动程序发生了一些无法识别 前文所述部件的情况。  

    请给我一些时间 收到 EVM、在平均时间、我会让您及时了解我在 EVM 到达之前可能找到的任何解决方案。

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我一直在尝试手动强制驱动程序进入下载中 TI 站点上的内容、但 Windows 拒绝允许这样做。 我真的对如何使其正常工作感到迷路。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iwan:

    这是非常有趣的行为,你在一个窗口上运行 11?  

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是使用 Windows 11. 也许我应该在虚拟机中尝试 Windows 10 或 7。 也许这样会起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iwan:

    是的,您可以尝试使用 win10 或更早版本吗?   

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我拿到 EVM 后、可以确认它是否是操作系统问题、但 根据 我目前的调查、我开始怀疑它存在问题。  

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 windows 7 上,我仍然无法在软件中识别主板,它再次显示为 2 个 USB COM 端口  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iwan:

    我 今天刚收到 EVM、  本周我将进行调查。

    我对之前的线程做了更多的挖掘、并发现可能需要 按照下面主题中突出显示的步骤解决 Win 10 和 Win 7 设备的问题。

    包含步骤的线程: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1169622/cdcel9xxprogevm-driver-installation-problem?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=cdcel9xxprogevm%252520driver

    (参考主题 e2e.ti.com/.../5655592  

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:

    我已经决定停止尝试让软件工作,而是我要手动编程的设备通过 SDA 和 SCL 引脚从 Arduino。

    我使用软件配置器件、然后保存了一个十六进制文件。  

    这应该足以让我测试器件。  

    如果你能让它运行我会感兴趣,但我已经花了很多时间在它现在,并需要开始测试。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iwan:

    感谢您的更新。

    我 现在将此标记为已关闭。 如果我从之前的讨论中找到其他替代解决方案 、我会告诉您。

    此致、

    Sandra